• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

新产品 | MELSEC iQ-L 震撼来袭

返回

2019年10月,三菱电机MELSEC iQ-L 系列全新面市,为小、中规模控制提供极高性价比的控制解决方案。MELSEC iQ-L与适用于大规模高性能控制的MELSEC iQ-R系列和MELSEC-Q系列,以及适用于单元化生产方式和独立装置的iQ-F系列,形成可满足多种需求的产品阵容,强化了MELSEC系列对各级市场的对应能力。

iQ-L CPU模块功能一览

☆ 设计变化
CPU部上下高度增加4mm,前后长度增加20mm。
采用了弹簧夹端子排。
内置I/O的LED集中到中间。
取消了显示模块。

☆ 性能特长
L04HCPU\L08HCPU\L16HCPU三种规格。
通过使用iQ-L CPU,实现L系列的功能升级。
外接模块可以使用L系列的既有产品。
使用GX Works3可实现标签/FB等结构化编程。

关键词一:生产效率
MELSEC iQ-L系列,通过更改MELSEC-L系列的CPU模块,标配的I/O功能的多种控制,以及从MELSEC-L系列大幅版本升级产品性能,帮助客户以更小的投入获得更高的效益。
CPU性能大幅提高,缩短节拍时间

强化结构化程序对应
通过实现适合结构化程序的FB(功能块)执行方式,抑制程序容量的增加,提高程序执行性能。通过适合ST程序执行的程序执行方式,减少指针软元件使用容量,提高程序执行性能。

简易CPU通信功能
通过使用GX Works3的简单设置,可无程序传送生产数据等的软元件数据。可与包括MELSEC iQ-L同系列、MELSEC iQ-R系列、iQ-F系列、Q系列和L系列的现有系统间也能轻松通信。

关键词二:安全功能
MELSEC iQ-L系列,为保护知识产权、保障安全生产,配备了用户保护程序的安全密钥认证和防止非法访问控制系统的IP过滤器等强大的安全功能。

保护工程数据的安全密钥认证
通过向CPU模块写入安全钥匙,可锁定程序,防止非法访问;此外,未注册安全密钥的CPU模块无法执行相关程序,可防止客户专有技术泄露。

防止通过网络对控制系统的非法访问
通过IP过滤器功能注册登记可访问CPU模块的IP地址后,可防止未经许可的不正当访问。此外,还配备了通过口令进行保护的远程口令功能。

关键词三:工程开发
工程软件不仅是系统设计和编程的工具,也是对控制系统进行运用和维护的核心。MELSEC iQ-L系列应用可直观操作的工程软件GX Works3,操作简单,便于使用。

提供直观编程环境的GX Works3
采用梯形图显示,操作直观简单,可减少编程工时。只需一个软件,完成从创建运动控制用程序直至调试的所有功能。

只需“选择”,即可轻松编程
以容易识别的信号名,将模块的内部软元件注册为“模块标签”,无需查阅手册即可轻松创建程序。利用MELSOFT Library,提高开发效率的“模块标签和模块FB”,只需拖放即可轻松创建控制模块程序。可在任意时间注册程序变更内容,以图形显示与变更前程序间的差异,可轻松确认变更时间。

简单实现控制功能设置
提供机器设置使用的文件库,可简单设置传感器和取得相关信息。三菱电机提供的FB库,可简单进行定位控制和模拟量控制。

关键词四:安装
采用无基板构造,可节省控制盘内的空间。标配了I/O功能,通过自由组合此类功能,无需各功能专用模块,在降低系统成本的同时,实现多种控制。

无基板尺寸制约的构造
安装时不受基板尺寸的制约,可最小空间安装。模块追加时也没有基板插槽数的控制,可抑制扩展基板追加等的系统成本。既有L系列模块可以原样使用,通过与既有系统的维护备件共享削减成本。

内置I/O功能,削减系统成本
内置I/O功能的组合使用可替代各功能专用的模块,可抑制系统成本实现多种控制。
采用弹簧夹端子排,无需特殊工具,可削减布线工期。

 

关键词五:维护
为提高运转率,MELSEC iQ-L系列通过预防性维护可防止意外故障发生,并配备了多种可在故障发生时尽早恢复运转的维护功能,有助于缩短停机时间,提高生产效率及保证产品品质。

使用记录功能,实现预防性维护
仅简单设置,追溯所需的制造信息可保存至SD卡。使用专用Viewer或Excel可简单实现分析,为客户的制造品质改善活动做出贡献。

实时监控,提高设备启动/故障时的调试效率
仅需简单设置PC上的工具(GX LogViewer),即可把握需监视的软元件细微变化的时机。

CPU模块多种功能,为事后维护提供支持
批量保存系统异常时的软元件数据,可重现和再次确认异常的状态,查明原因。对文件写入、错误发生等各事件的履历进行保存,通过一览表显示确认记录,尽早发现因操作失误导致的故障。

GX Wlrks3 有助于进行故障分析
可在任何时刻对工程文件的履历进行注册,以图形显示差异部分,消减设计维护管理工时。以图形显示发生异常的位置,快速锁定网络上发生异常的位置。将计算机通过USB连接至CPU模块后,GX Work3会自动诊断,显示错误发生的模块、错误信息及处理方法。

关键词六:兼容性
MELSEC iQ-L系列可活用现有系统中所使用的MELSEC-L系列的程序和各种模块等资产。

有效利用程序资产
有效利用客户积累的程序资产,减少程序开发工时,缩短开发周期。

可使用多种模块
可使用MELSEC-L系列的各种模块,在控制备件等成本的同时,引进高性能的MELSEC iQ-L。

关键词六:扩展性
MELSEC iQ-L系列针对小规模和中规模控制,MELSEC iQ-R系列适用于大规模控制,采用通用的工程设计工具GX Works3,可进行顺畅扩展。

关键词七:品质
MELSEC iQ-L系列品质包括“自身产品品质”和“客户所生产的产品品质”两个方面,符合各种国际标准,确保可承受生产现场恶劣环境的可靠性。通过简单设置即可收集追溯所需的制造信息,轻松分析收集的数据,进一步提高客户产品的品质。

GX Works3强大功能

(一) 编程
☆ 确保工程环境和开发过程的统一性

支持主要程序语言,根据控制和目的选择程序语言。
多种在线监视,无需使用硬件的模拟调试,数据记录。
模块和网络诊断,系统监视,多国语言的注释设置和切换,更易于维护。
☆ 消减工时
GX Works3中附带了所有的模块FB,安装后即可将各种库活用于编程。此外,FA网站中的MELSOFT Libray中有更多数量的库,可导入至GX Works中,有助于大幅消减工时。
☆ 减轻编程负载的标签
GX Works3中,可使用标签取代以往的软元件存储器地址、I/O地址和缓冲存储器地址。在编程时,无需顾虑以往的I/O地址和缓冲存储器地址。
☆ 支持多种主要编程语言
GX Works3支持IEC标准的主要程序语言,可在同一工程中同时使用各种程序语言。此外,程序中使用的标签和软元件,还可通过不同语言的程序进行共享。

(二) 调试
可轻松进行 GX Works3的工程数据和CPU模块内的数据校验,通过图形显示校验结果,简单直观。

(三) 维护
☆ 有助于故障早期解决的维护功能
☆ 多国语言切换,方便海外维护

应用案例
包装机应用

iQ-LCPU和L系列简单运动模块可轻松实现定位控制、速度/转矩控制、同步控制和电子凸轮控制等多种控制。只需通过简单的参数设置和顺控程序,即可进行各种控制。

太阳能板制造设备应用
仅使用iQ-LCPU内置CC-Link IE Field Basic网络与MR-JE-C,就可简单实现多轴控制。

MELSEC iQ-L重磅推出,增加了MELSEC产品系列的丰富性,与MELSEC iQ-R系列、iQ-F系列、Q系列和L系列,形成强大的工业控制对应能力,全力支持各种规模系统的构建和不同系统的连通,从包括数据采集和执行的设备层,直至进行整体生产管理的IT层,通过无缝连接,实现生产现场顺畅的数据通信,为智能制造提供强力支持。
如需进一步了解新品详情,请拨打400-821-3030,欢迎垂询!

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet