• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

快讯!iQ-F系列 FX5UJ开始发售

返回

iQ-F系列 FX5UJ——小身材大能量

简单CPU通信、数据记录、Web服务器等功能实现的简易IoT等,扩展了 iQ-F 系列的方案对应能力,大幅提升了三菱电机小型PLC的附加价值。

FX5UJ拥有与FX5U同样出色的高性能,设置了丰富的硬件接口,可以实现IoT的丰富的内置功能。

一 内置功能

FX 5UJ基本规格具有极高的性价比,可对应任何状况。CPU模块 24/40/60点,控制点数达256点(输入输出点数和远程I/O点数的合计点数)。注释、标签等存于单独区域,可确保充足的存储容量。速度大幅提高,约为之前同类产品的2倍。

01 内置定位功能

支持最多3轴的定位;最大频率可输出200kpps的脉冲列(晶体管输出)。

02 内置告诉计数器功能

CPU模块内置了高性能的高速计数器功能,可实现独立于扫描时间的匹配输出和范围输出。

二 强大的可扩展性

*1: 如果CPU模块连接了扩展板,通信适配器最多到1台。
*2: 运动控制模块(4轴,8轴)最多到1台。

01 丰富的硬件接口

02 只需连接USB,自动开始诊断

三 丰富的内置功能实现IoT

01 生产线间实现信息共享

简单CPU通信功能
只需通过GX Works3进行简单的设定,无需程序就能传输生产数据等软元件数据。

02 远程访问

FTP服务器功能
通过FTP服务器功能,无需前往现场即可远程获取记录数据。可通过办公室的计算机统一管理多个记录文件,从而能够减轻管理及保全作业。

Web服务器功能
如果通过计算机的网络浏览器访问Web服务器,即使没有专用工具,也可以监视和诊断CPU模块。无需到达工厂现场,在外出时或从远程办公室了解设备运行状况

03 故障对策

数据记录功能
可定期将计算机和网络机器中的信息保存至SD存储卡。通过运用所保存的数据,可高效地分析设备的工作情况和故障原因。同时,通过结合离线监控功能,在程序编辑器上监控显示记录的软元件数据。发生故障时,可辅助进行调试。

存储器转储
可在任意时间点将CPU模块的软元件值保存至SD存储卡中。若设置为发生错误时触发成立,则可确认到发生出错时的状态,有助于原因的调查和追查。可通过GX Works3确认收集结果。

实时监视功能
若使用GX LogViewer进行设置,则可对希望监视的软元件内容进行实时监视。提高设备启动及发生故障时的调试效率。还可简化重设步骤,事后也可对图表进行确认。

备份/恢复功能
可将CPU模块内的软元件/标签数据和数据存储器备份在SD存储卡中。已备份的数据可根据需要进行恢复。

四 使用GX Works3编程更轻松
GX Works3是简便易用的新一代工程软件,具备针对结构化编程和为MELSEC iQ-R系列、iQ-F系列的控制系统而设计的多种新功能和新技术。
从系统设计到维护,只需本软件即可直观操作,可降低用户的开发成本。

01 使用部件库简单地进行系统设计

GX Works3 中只需进行拖&放操作选择部件就可以做成模块配置图,轻松进行系统设计。

02 可自动生成模块参数

制作模块配置图时,只需双击模块,即可自动生成模块参数。

03 支持主要程序语言

GX Works3支持符合IEC标准的主要程序语言。在同一工程中,可以同时使用不同的程序语言。

04 只需连接USB即可开始自动诊断

只需将计算机通过USB与CPU模块连接,GX Works3即可开始自动诊断。显示发生出错模块和出错信息、处置方法。快速确认故障排除所需信息和步骤。(参照前文:只需连接USB,自动开始诊断)

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet